Example 2. Using Symbolic Constants Defined on Command Line

IF_4: .if SYM4 = SYM2 * SYM2 .byte SYM4 ; Equal values .else .byte SYM2 * SYM2 ; Unequal values .endif IF_5: .if SYM1 <= 10 .byte 10 ; Less than / equal .else .byte SYM1 ; Greater than .endif IF_6: .if SYM3 * SYM2 != SYM4 + SYM2 .byte SYM3 * SYM2 ; Unequal value .else .byte SYM4 + SYM4 ; Equal values .endif IF_7: .if SYM1 = SYM2 .byte SYM1 .elseif SYM2 + SYM3 = 5 .byte SYM2 + SYM3 .endif